主题中讨论的其他部件:EV2400、 BQ34Z100EVM、 BQSTUDIO
您好!
我正在尝试将12V 2.3Ah 铅酸电池与 BQ34z100EVM 和 EV2400配合使用。
按照 BQ34Z100-G1数据表第50页中的分步设计流程进行操作。
步骤1:
- 设计容量:2300mAh
- 设计能量:2300mAh * 12V = 27600 mWh
- 电池充电电压 Tx-Ty:2300mV
步骤2:
- LED_Comm 配置:默认值
- 警报配置:默认
- 串联电池数:6.
- 电池组配置:VOLSEL 位被置位
在 BQ34z100EVM 上、设置了以下跳线:
- J5:>5V
- J2:16V
- J3:A
- J6:外部
- I2C:已连接
步骤3:
- 分压器:(300000+16500)/16500 = 19182
- 闪存更新正常电芯电压:2800mV * 6 * 5000/16000 = 5250mV ("值超出为参数定义的最大值")
然后显示"Use the Evaluation Software to calibrate to the applied Nominal voltage;for example, 24000 mV"。
在 bqStudio v1.3.90中、我转到校准
勾选校准电压框
填充12890mV (在 BAT+和 BAT-螺纹接线端子上测量)
校准电量监测计
"校准-电芯电压校正超出允许的范围。"
我出了什么问题? 监测计报告的电压为2208 mV
谢谢、
Remko