This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:两个问题:一个与输入峰值电流有关、另一个与输出电压过冲风险有关

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804226/tps61046-two-question-the-one-is-related-to-the-input-peak-current-the-other-is-related-to-the-output-voltage-overshoot-risk

器件型号:TPS61046

对于一个问题、

我们在 TPS61046电路中使用10UH 电感器、并且遇到了输入峰值电流在负载即将到来时将高达680mA 的情况。

在我们将电感器更改为1uH 后、输入峰值电流将降至330mA。 我查看了数据表、它给出了第12页的公式。

IL (P)=IL (DC)+ΔIL (P-P)/2

ΔIL (P-P)=Vin*(Vout+0.8V-Vin)/L*FSW*(Vout+0.8V)

根据公式、如果 L 更大、ΔIL (P-P)将更小,μ H、电感器峰值电流 IL (P)将更小、但我们看到相反的结果。

您能帮助解释原则并向我们提出建议吗?

另一个问题是、

输出电压是否完全由反馈控制、我的意思是它不会提供比我们在任何时候设置的更大的电压、尽管我们只是将输出电压设置为9V、但它是否可以输出28V 电压?

我们的客户担心、如果发生这种情况、电压将导致加载设备损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生:
    我发现您发布了另一个。 我将关闭这个。 感谢您的理解。