This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:风险评估:在无电压输入的情况下、TPS54331输出连接至3.9V

Guru**** 2531080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803761/tps54331-risk-assessment-tps54331-output-connected-to-3-9v-while-no-voltage-input

器件型号:TPS54331

大家好、

我的客户有一个 TPS54331设计、它用于从15V 输入获得3.9V 的输出。  

但是、电池提供的备用电源也是3.9V、直接连接到 TPS54331的输出端。  

在这种情况下、如果 TPS54331没有15V 输入、电池将为负载以及 TPS54331的输出引脚提供3.9V 电压。  

然后、在此测试中、他们发现 TPS54331的输入引脚为~3.5V。  

那么、问题出在这里:

风险评估:在无输入电压的情况下、直接为 TPS54331输出引脚提供3.9V 电压是否完全正确?  

2.为什么当输出为3.9V 时 TPS54331的 VIN 中会有3.5V 电压。 输入引脚的电压似乎来自芯片内部、输出为3.9V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电容器由电池通过高侧 MOSFET 的电感器和体二极管充电。 如果输入电压为3.5V、则需要确保系统没有问题。 对于 TPS54331、您可以将 UVLO 阈值电压设置为高于3.9V、以便禁用该器件。

    此外、您还可以添加一个二极管、以防止对输入电容器充电。

    肖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shawn 的回应!

    由于这是一种成熟的设计、因此不能在电源轨中添加二极管、因此他们希望了解此设计的风险。

    根据您的意见、在没有电压输入的情况下、将3.9V 电压连接到 TPS54331即可。 此3.9V 输出电源轨不会损坏 TPS54331。 唯一需要注意的是、我们需要处理输入引脚的3.5V 电压、从3.9V 输出提供电压。 确保 TPS54331前面的电路不会因3.5V 电压而损坏 、没错。

    您可以确认吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、你是对的。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Shawn!