This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62561:TPS62561和 TPS62743负载调节数据

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62743, TPS62561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800997/tps62561-tps62561-and-tps62743-load-regulation-data

器件型号:TPS62561
主题中讨论的其他器件:TPS62743

大家好、

我的客户正在评估 TPS62561和 TPS62743。

对于 TPS62561、输入为3.8V、输出为3.3V。 客户想知道输出电流最大为@μ A 时的输出电压。

对于 TPS62743、输入为3.8V、输出为1.8V 和1.2V。 客户想知道@μ A 最大300mA 输出电流时的输出电压为1.8V 和1.2V。

我搜索了这2个器件的数据表、但只有 TPS62743在 VOUT = 1.8V 条件下提供负载调节数据。 那么、您能否帮助提供客户需要的数据? 我们是否有曲线来显示 Iout 和 Vout 之间的关系? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    我正在处理这个线程。 我会尽快返回给您。

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    对于 TPS62743、DS 中的图应该是一个很好的基准。 此外、Webench 可用于计算这些参数。
    此外、对于 TPS62561、您可以使用 DS 第13页的公式来计算所需的参数。

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Omar,í a

    对于 TPS62743、数据表中的图可以作为参考、?我没有找到任何与负载调节相关的图。

    对于 TPS62561、第13页的公式是输出电压纹波计算、而不是负载调节。

    希望您可以再次查看。 谢谢。

    此致、
    韦恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    很抱歉、您的请求有误。

    以下是 TPS62561在 Vin = 3.8V 和 Vout = 3.3V 时的电压调节数据。

    同样、这里是输入电压= 3.8V 且输出电压= 1.2V 时 TPS62743的图形

    此致、

    Omar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    感谢您的回复。 但是、您是否有 TPS62743 @Vin=3.8V 和 Vout=1.8V 的 Vout-Iout 曲线? 我提出这一要求是因为1.8V 输出用于处理器、而处理器对此1.8V 电源轨的最低要求是1.75V。

    因此、客户也自行进行了测试。 它们使用数字万用表来测量 VOS 引脚电压。 当它们在电子负载下增加输出电流时、它们会持续监控 VOS 电压。 他们发现、当 VOS 降至1.75V 时、输出电流仅约为200mA。 但根据我们的数据表、负载调节数据为 0.001%/mA。 这与测试现象不匹配。 那么、您对此有什么建议吗? 如果您可以提供 Vout-Iout 曲线@Vin=3.8V 和 Vout=1.8V、这可以是一个基准。 谢谢。

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您的澄清。

    遗憾的是、目前我没有 Vout=1.8的验证数据。 但是、我今天去实验室、在您提到的条件下检查了器件:VIN=3.8V、Vout=1.8V、Iout=300mA、并且器件按 DS 中所述的预期运行。 负载电流逐渐从60uA 增加到310mA、没有发现电压调节异常。 以下是测量的波形:

    我不确定问题的根源在客户方面。 您是否有设计的原理图和布局?

    也许他们还可以尝试不同的电流消耗方式(可能是不同的电子负载等)

    此致、

    Omar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    我只是就您的客户所面临的电压调节问题向您跟进。
    您能解决这个问题吗?

    此致、
    Omar