This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235-1:过流保护电阻器

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804213/tps65235-1-over-current-protection-resister

器件型号:TPS65235-1

大家好、团队、

配置 为 R1:110kΩ⇒220kΩ(ISET≒0.6A 时、用于过流保护的电阻器(R1_评估板)为■Ω
•当输出电压= 13.4V 时、EXTM 端子"H"的过流保护为420mA。 "L"时的过流保护为600mA
•当输出电压为18.8V 时、EXTM 端子"H"的过流保护为460mA。 "L"时的过流保护为600mA

●过流保护的值会根据22kHz_Tone 操作而变化。 是否有办法在22kHz_TONE 下或不在22kHz_TONE 下生成恒定过流值?

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    不、我们没有任何改进方法...

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到.. 谢谢!!

    此致、
    Satoshi Yone