This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:有关 LM34936平均电流限制的咨询

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM34936, TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804091/lm34936-consultation-on-lm34936-average-current-limitation

器件型号:LM34936
主题中讨论的其他器件: TPS43060

有关 LM34936平均电流限制的咨询。 例如、如下所述、当输出电流大于设置的平均电流限制时、输出电压将降低。

输出电压降低后、电压是否稳定?  例如、当输出电流大于设置的平均限流电流时、电压会降至20V、输出电流小于或等于设置的平均限流。

1、20V 的电压此时是否可以保持稳定?

2、如果输出电流继续增大、输出电压是否会继续减小?

3、如果输出电学很小、输出电压会上升吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    感谢您考虑使用 TPS43060。 当平均电流模式被激活时、它接管反馈控制并通过调整占空比来调节输出直流电流。
    输出电压调节会失去控制机制、而这正是占空比允许的值、因此您的20V 电压可能无法保持。

    1、20V 的电压此时是否可以保持稳定?

    答:不保证。 您可能只会看到稳定状态下的20V 电压、具有固定负载和输入电压。 输入和电路参数变化时的任何扰动(如温度影响)、尽管输出电流已调节、但输出电压可能会变化。

    2、如果输出电流继续增大、输出电压是否会继续减小?

    答:很明显、输出电压会降低。

    3、如果输出电学很小、输出电压会上升吗?

    答:您是指负载电流在下降吗? 与您的第二个问题一样、如果输入电压是固定的、则电压应该上升。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi