This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可替代 MPS 的 MP9486A

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5576, LM5164, LMR33630-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802001/alternative-to-mp9486a-from-mps

主题中讨论的其他器件:LM5576LM5164LMR33630-Q1

大家好、团队、

我在客户的某个应用中从 MPS 进入以下器件、并尝试寻找替代的 TI 解决方案。

具体而言、我指的是 MP9486A

由于我无法通过交叉参考工具找到任何替代方案、您是否有任何建议可供我们提供的最接近的器件?

提前感谢您的想法!

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、

    应用的输入电压要求是什么?
    如果75V 足以满足需求,则 LM5576可能是理想的选择。 对于100V,LM5164可能是一个不错的选择。 LM5164是一款同步降压转换器(与异步降压 MPXXXX 不同),能够提供1A 电流。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ambreesh、

    请查看以下客户规格:

    VIN 8V - 40V、
    输出电压5V、
    输出电流为1-1、5A。

    非常感谢、

    Antonio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼奥

    对于此应用、建议使用 LMR33630-Q1。

    Ambreesh