This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101H:20mA 充电电流的无充电结束

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25101H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804120/bq25101h-no-end-of-charge-of-20ma-charge-current

器件型号:BQ25101H

尊敬的支持:

对于较小的充电电流(20mA)、我的客户在使用 bq25101H 检测充电结束时遇到一些问题。 RC 网络放置在 ISET 上。 针对更高的充电器电流进行了测试、在这种情况下、检测效果良好。

您能否确认端接应该在20mA 电流范围内工作?

对于小充电电流、还有其他需要注意的事项吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    BQ25101H 在20mA 电流下运行时、其终止电流为输出电流的10%或2mA。 在第9.1节"应用信息"中、推荐使用低于50mA 的 RC 电路。
    可能导致问题的其他因素包括系统负载或可能进入 TTDM 模式。
    我很高兴查看原理图和布局。