This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431 - TINA 问题。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801681/tl431-tl431---tina-questions

器件型号:TL431

您好、先生、

下面的原理图是1A 恒定充电电路。  我们使用5V (USB 端口)为电池充电、电压范围为3V 至4.2V、并使用 TL431在 Vbat = 4.2V 时停止充电。 下面我们有几个问题。

  1. 当 V1 (Vbat)= 3V 时、为什么看不到 VF7和 VF5波形? 但是、当 V1 = 4.2V 时、我们可以看到 VF5和 VF7波形。
  2. V1是电池库吗? 如果没有、是否有 Tina 电池库、以便我们可以看到 V1电压逐步升高并为1A 充电?
  3. 当我们使用 VF1、VF3、VF4和 VF7时、我们需要使用 图标工具来触摸每个波形并了解其 VFX 名称。 是否有另一种方法可以自动显示每个波形?
  4. 当 Vbat (V1)为3V 或4.2V 时、为什么我们看不到不同的充电电流? 仿真显示的电流相同。 它是有线的。  

V1 (bat)=3V

V1 (bat)=4.2V

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    您能否通过电子邮件将 TINA 电路离线发送给我、以便我可以自行调试并分析您遇到的问题?

    谢谢、
    Abhinav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    我有一段时间没有收到您的回复、我认为您的问题已经解决。 请告诉我们、如果您需要更多帮助、我现在将此标记为已解决。

    谢谢、
    Abhinav。