This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:MAX20004的替代产品

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804036/lm76003-alternative-for-max20004

器件型号:LM76003
主题中讨论的其他器件:LM73605

您好!

我正在寻找 MAX20004的替代产品(36V、220kHz 至2.2MHz、4A/6A/8A 完全集成的汽车降压转换器)

主要规格包括:

  • 输入电压高达20V、
  • 最好是4或6安培
  • 包含的小型电感器很好
  • 不需要汽车认证

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果36V 输入是所需的最大输入电压、我建议查看 LM73605/6。

    www.ti.com/.../lm73605.pdf

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn