This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:将超级电容器作为锂离子电池充电

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195, BQ24130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803693/bq24195-charging-a-supercap-as-a-li-ion

器件型号:BQ24195
主题中讨论的其他器件: BQ24130

电池充电器团队、

我们的客户已根据 bq24195为锂离子电池设计了电池充电电路。  在某些应用中、他们希望更改为使用2S 超级电容器。  我知道我们有专门为超级电容器设计的器件、但您能告诉我是否可以使用此充电器为配置为使用锂离子电池充电的超级电容器充电?

是否存在问题、或者充电所需的时间是否比使用 bq24130等器件所需的时间更长?

如果不起作用、您能解释一下原因吗?

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    超级电容器充电从两个阶段之一开始(取决于超级电容器电压):恒定电流(快速充电电流调节)和恒定电压(快速充电电压调节)。 除了两个相位、BQ24195还支持在 BAT 电压较低时进行涓流充电和预充电。 有关详细信息、请参阅 d/s 上的 BQ24195充电曲线。

    可以使用 BQ24195为超级电容器充电。 如果超级电容器电压较低、充电可能需要更长的时间。 该器件的最大充电电压为4.4V。 请确保这适用于您的应用。

    谢谢、

    宁。