请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24195 主题中讨论的其他器件: BQ24130
电池充电器团队、
我们的客户已根据 bq24195为锂离子电池设计了电池充电电路。 在某些应用中、他们希望更改为使用2S 超级电容器。 我知道我们有专门为超级电容器设计的器件、但您能告诉我是否可以使用此充电器为配置为使用锂离子电池充电的超级电容器充电?
是否存在问题、或者充电所需的时间是否比使用 bq24130等器件所需的时间更长?
如果不起作用、您能解释一下原因吗?
谢谢、
Darren