This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7200-EP:双电源系统

Guru**** 2503735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803751/tps7a7200-ep-dual-supply-system

器件型号:TPS7A7200-EP

我在双电源系统中使用此器件、稳压负载返回到负电源。  我是否需要按照您在某些其他线性稳压器数据表中的建议、将具有二极管的 OUT 或 FB 钳位到接地。  我如何判断您的其他线性稳压器是否需要该器件来进行未来设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    在绝对最大值表中可以找到您是否需要钳制输出或具有接地二极管的 FB。

    ABS MAX 表显示了引脚与接地端之间的最大负电压为-0.3V。

    这意味着、如果有可能在其上产生负电压、则需要将电压限制为-0.3V

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢