This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于吊扇的高压交流/直流电源

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11155, UCC28063A, PMP10116, UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803993/high-volt-ac-dc-for-ceiling-fan

主题中讨论的其他器件:PMP11155、 UCC28063A、 PMP10116、 UCC28050

你(们)好

我有一个 HV 吊扇项目、因此我希望解决方案规格是  

输入电压:82VAC~220VAC

输出电压:310VDC

输出电流:2A~3A

TI 是否有任何参考设计可提供的功能


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIN

    在200VAC 输入下、峰值交流电压为311V、因此为了实现310VDC 输出、建议使用具有变压器的反激式器件。

    我们首先建议将我们的 PFC 升压控制器之一配置为反激式、例如 PMP11155中的 UCC28050 (TM 1相)或 PMP10116中的 UCC28063A (TM 2相)。

    此致、

    Eric