This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:温度

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803203/lm5060-q1-temperature

器件型号:LM5060-Q1

您好!

该组件是否能够连续承受120°C 的环境温度、并随机承受140°C 的120小时温度。

条件为:负载电流约为2A、电池输入电压为48V、因此范围为36V 至54V、标称电压为48V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timur、

    感谢您的支持!
    LM5060-Q1是1级器件、因此可安全使用高达125摄氏度的应用。我将检查在140摄氏度下运行120小时的可行性、并告知您。
    您提到了120小时。 它是连续120小时还是频率是多少?

    您能否分享有关您的应用用例和最终产品的更多详细信息?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    120小时是随机的、无法预测。 总共应为120小时,7000小时内随机出现。

    它将用于直流有刷电机应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timur、

    感谢您提供详细信息。 这是相当长的间隔。
    在140摄氏度下运行是不可行的、因为它会导致器件结温超过150摄氏度、并可能对器件造成永久损坏。

    器件消耗的电流为1.7mA (最大值)、而在48V 电压下、功耗将为81.6mW。
    对于 LM5060-Q1、结至环境热阻= 162.1 C/W

    81.6mW 功耗导致环境温度上升81.6mW*162.1 C/W = 13.2 C。 因此、在140摄氏度下工作时、结温达到153.2C 以上

    请查找0级器件。


    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    是否可以使用铜面积较大的4层 PCB 和散热过孔来降低热阻?

    您能不能建议任何类似的0级器件、因为我找不到任何器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timur、

    是的、随着铜面积和过孔的增加、热阻会降低、但超过125C 的连续运行会影响器件的可靠性。 遗憾的是、我们没有0级器件。


    此致、
    Rakesh