This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:带有未供电器件的 Vin 引脚上的最大电压

Guru**** 2521760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, PTD08D210W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803966/ucd9248-maximum-voltage-on-vin-pin-with-unpowered-device

器件型号:UCD9248
主题中讨论的其他器件: PTD08D210W

您好!
我正在研究电路板上使用两个 UCD9248以及 PTD08D210W 模块的可能错误来源。

我使用外部3.3V 电源为 UCD9248供电-如果在 Vin 引脚施加电压(通过12v 的10k / 2k 分压器)后出现为 V33DIO、V33D 和 V33A 供电的电压、那么芯片是否安全?

感谢你的帮助、

Karol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karol、

    在输入电压为12V 后、可以接通3.3V 电源。

    谢谢