This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990NEVM:TPS22990NEVM 和 TPS22990EVM 之间的区别是什么?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990EVM, TPS22990NEVM, TPS22990
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803989/tps22990nevm-the-different-between-tps22990nevm-and-tps22990evm

器件型号:TPS22990NEVM
主题中讨论的其他器件:TPS22990EVMTPS22990

大家好、

我是否可以知道 EVM 板 TPS22990NEVM 和 TPS22990EVM 的不同之处?

客户 需要使用 TPS22990EVM 进行测试、但网站上现已缺货。

那么、我能否应用 TPS22990NEVM 而不是 TPS22990EVM、然后再对 TPS22990EVM 的 IC 进行返工以进行测试。

 如果我想在 TPS22990NEVM 上返工、需要在 TPS22990EVM 上应用什么器件 PN ?  

谢谢~

 

此致、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    TPS22990和 TPS22990N 之间的唯一区别是 TPS22990具有 QOD 功能。 两个器件的 EVM 应相同、您可以将 TPS22990 IC 焊接到 TPS22900N EVM 上。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。