This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23841:PSE 选择

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803824/tps23841-pse-selection

器件型号:TPS23841

 大家好、

 我的一位客户正在寻找 PoE 的 PSE 器件。

 他们希望使用符合以下规格的器件。

 --------

[规格]

 输入:24V

 输出:48V/350mA

 符合 IEEE802.3af 标准。

 PSE 端器件。

----------

 如果您没有任何其他器件、我可以向他们推荐 TPS23841吗?

 此外、当他们使用该器件时、可能需要一些软件支持来控制它。

 您是否有任何软件支持功能可供他们控制 TPS23841?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San。

    TPS23841确实是我们唯一的宽输入电压 PSE。 但是、我们不会为该 PSE 提供软件支持、因为它是一款较旧的器件。

    我是否可以询问哪些终端设备需要宽输入电压?

    感谢您对德州仪器 PoE 产品的本地支持和推广、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    通常、PSE 器件就像热插拔一样、只能输出与输入相同的电压。 也就是说、没有器件可以在输入为24V 的端口上输出48V 电压。 如果输入电压为24V、则输出应为24V。 44V-48V 是 IEEE 标准中定义的电压范围。 24V 不是标准 PoE 电压。 谢谢。

    此致、

    一分钱