This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:TPS51220A 开关频率问题

Guru**** 2529280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803944/tps51220a-tps51220a-switch-frequency-issue

器件型号:TPS51220A

你(们)好

您能否帮助解释当24V 用于 TPS51220A 的输入电压时、开关频率将降至半开关频率设置、这是否正常?

波形和部分电路位于随附文件中。

e2e.ti.com/.../TPS51220A-FSW-issue.xlsx

此致、  

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    1.您能更详细地解释一下 RT 引脚配置吗? 原因我看到在该引脚上连接了另一个网络"V3.3A_+V5A_RF"。

    2.您是否可以将 VIN 从12V 增加到24V、然后找出频率降低的电压?

    3.您可以向我发送原理图吗? 我的电子邮件是 sam.zhang@ti.com

    谢谢!

    此致、

    Hao