This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 计量应用需要+15V/1A 非隔离式交流/直流转换器

Guru**** 2504505 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10833

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801036/need-15v-1a-non-isolated-ac-dc-converter-for-metering-applications

主题中讨论的其他器件:PMP10833

您好!

是否有人推荐 用于计量应用的+15V/1A 非隔离式交流/直流转换器或 SMPS? 请尽快告诉我们

此致、
Kamesh Lakhwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamesh、  

    我建议您使用 WEBENCH 电源设计器来设计您的电源: https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator  。   

    根据您指定的参数、WEBENCH 为15VOUT/1A 电源生成了100多种不同的设计。  然后、根据此设计最重要的标准、您可以对选择进行排序、比较拓扑和参数、选择最符合您需求的设计。 例如、如果 PCB 空间是一个问题、您可以按最小尺寸对设计进行排序。   

    我还建议您查看我们的计量参考设计;以下是可简化您的设计流程的完整设计:  

    http://www.ti.com/solution/smart-e-meter-amr-ami、  

    http://www.ti.com/tool/EVM430-F6779、  

    http://www.ti.com/tool/EVM430-F6736 

     

    如果在此过程结束后您有其他问题、请根据您选择的器件和拓扑发布新的 E2E 主题。  

    如果一切都很清楚、并且您认为设计最适合您的产品、请在此处回复、并通过点击"已解决"告知我们。  

    此致、

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    感谢您的回复和友好建议。

    我们正在寻找+15V/1A 非隔离式交流/直流电源。 使用 Webench、我无法获得非隔离式设计(未使用变压器)。 您能为我们提供帮助吗? 我们的要求如下:

    • 输入- 85V 至265V AC
    • 交流输入频率- 50Hz
    • 输出(非隔离式)- 15V、0.8A 至1A  
    • 应用-计量

    此外、我们还将 PMP10833 15V 输出电压、1A 输出电流、交流/直流降压转换器参考设计用于我们的应用。 以下是相同的链接:

    对于计量、我们将把输入交流的线路(相位)作为参考接地。 由于使用了桥式整流器、因此在这里似乎无法实现。 那么、请告诉我们如何将电源用于计量应用? 或者,我们是否可以使用简单的二极管+电容器代替桥式整流器进行交流/直流转换?  

    急切地等待您的回复。

    此致、
    Kamesh Lakhwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kamesh、

    我建议您尝试使用二极管和电容替换电桥、您需要增加输入侧的电容以补偿半波整流。

    此致

    Peter