This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:固定电压输出 FB 引脚内部连接。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803735/tps61099-fixed-voltage-output-fb-pin-internal-connection

器件型号:TPS61099

在数据表中、对于 TPS61099的固定输出电压版本、需要将 FB 引脚接地、 我无法从方框图中得知它是在内部接地、还是连接到电阻分压器的接地输出、或者根本没有连接。 我问是因为我订购了一些 FB 引脚意外悬空的 PCB、我想知道如果没有这个连接芯片将无法工作、我是否应该取消订单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jamie:
    TPS61099系列具有可调节版本和固定版本。 您可以共享详细器件型号、以便我可以帮助检查。

    对于固定版本、如果 FB 引脚悬空、则会产生噪声、因此不建议这样做。 将其连接到 GND 或 VOUT 均正常、仅为无悬空。