This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TPS65835EVM-705:评估板编程

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65835EVM-705, TPS65835, MSP430F2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803494/ccs-tps65835evm-705-evaluation-board-programming

器件型号:TPS65835EVM-705
主题中讨论的其他器件: TPS65835MSP430F2121

工具/软件:Code Composer Studio

您好、社区

我是微控制器编程的新手。

对于一个项目、我想使用 TPS65835EVM-705 (用于 TPS65835单芯片电源管理器件的评估模块)、该模块是使用微控制器 TPS65835 (具有集成 MSP430的高级电源管理 IC (PMIC)构建的、用于主动快门3D 眼镜)。

现在、我有了控制器和快门 LCD、我应该对其进行控制。

我不认为这应该很复杂、但不知怎么说、我找不到方法对评估板进行编程。

我下载了 code composer studio。 但现在这是我的问题-  
使用 Resource Explorer、我找不到完整的评估板(?)。 这是否意味着、我必须搜索 MSP430?
有了 MSP430、有许多不同的选项可供选择...

实际上、我感觉在选项或其他词语上有点迷路-不知道从哪里开始。

如果我想使用评估模块、并且只需要使用默认设置控制2张快门 LCD、有人能给我一个简短的介绍吗?

此致、非常感谢。 )


PS:我愿意使用任何其他开发工具/软件、以防我选择了错误的工具/软件来启动类似的操作...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    我已将您的问题转发给产品专家。 您很快就应该听到别人的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    根据另一 个 e2e 线程、TPS65835 PMIC 中使用的 MSP430内核是 MSP430F2121

    不过、这是我对如何对集成在 PMIC 中的 MSP430进行编程的了解程度、该器件现已列为 NRND、因此不应在未来大规模生产的新设计中使用。 如果您的项目只是一个概念验证、我认为使用此 PMIC 没有任何危害、但您应该提前订购所需数量的样片、以确保您有足够的库存用于构建。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Gordon 和 Brian 的快速回复。
    如前所述、我的项目只是原型的概念验证。 可能不会以任何方式将其扩展到大规模,因为它仅用于测试设备。

    感谢这另一个线程的链接,以前没有找到它。 尝试使用 MSP430F2121。

    BR、Simon