This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:bq78350-R1 CTO

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802980/bq78350-r1-bq78350-r1-cto

器件型号:BQ78350-R1

你好

bq78350-R1的 CTO 是充电时间的积分值。

在由 FC 停止充电的系统中、CTO 在持续充电时会在很长的时间内激活。

CTO 不会被 FC Active 清除。

当 CTO 变为活动状态时、电池的状态是什么?

请告诉我如何使用 CTO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CTO 保护不考虑是否设置了 FC 位。 它监测充电电流是否高于 CTO:充电电压的时间超过 CTO:延迟(默认设置在54000秒内高于2.5A)。 一旦放电开始且电池已放电、CTO 即会被清除、其电量由 CTO:Reset 设置。

    当 CTO 变为活动状态时、如果 FET 选项[CHGFET]= 1、CHG FET 将打开。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Matt 的回答。

    我不太理解 CTO 的目的。

    如果电荷在未放电的情况下持续很长时间、则 CTO 变为激活状态、放电 FET 打开(即使 FC 处于激活状态)。

    FC 处于非活动状态、连接到系统进行充电、并且长时间保持此状态、我认为 CTO 已处于活动状态。

    这种情况似乎很常见。

    当 CTO 变为活动状态时、已连接的电池假设处于哪种状态?

    您是否了解 bq78350-R1认为 CTO 的用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FC 和 CTO 需要单独考虑、因为它们在固件中不能协同工作。

    许多充电器使用 FC 位作为何时停止充电的信号、 但是、BQ78350-R1也可以使用它来处理诸如在设置 FC 时将 SOC 同步到100%或在设置 FC 时打开 CHG FET 之类的事情(这些是数据闪存中可启用/禁用的选项)。

    CTO 是 BQ78350-R1的众多保护功能之一。 锂电池可能非常危险-过度充电会导致电池起火。 (batteryuniversity.com/.../charging_lithium_ion_batteries) 即使情况不那么危险、过度充电也会缩短电池寿命。 通常情况下、过压保护就足够了、但 BQ78350-R1还提供了其他保护、例如快速充电超时保护和过充电保护。 (如果不需要、可以禁用这些功能)。 对于 CTO、如果您认为此功能很有用、则应设置系统合理的阈值和时间。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的礼貌解释。  

    我知道 CTO 是过充电保护之一。

    在我们的系统中、我们停止在 FC 充电。

    在系统可以长时间充电的状态下操作系统时、CTO 工作、FET 打开。

    (__LW_AT__我想知道它是否会长时间放电)

    此时、它异常停止并停止是一个问题。

    您是否能认为即使 CTO 变为活动状态、电池仍处于正常状态?

    在我们的系统中、我们正在考虑使 CTO 无法运行。

    (__LW_AT__、因为 BQ78350-R1具有检测许多其他异常的功能。)

    是否有任何方法可以清除 CTO 在 FC 中的时间计数?

    (或、如何在 CTO 工作模式下不打开 FET)