你好
bq78350-R1的 CTO 是充电时间的积分值。
在由 FC 停止充电的系统中、CTO 在持续充电时会在很长的时间内激活。
CTO 不会被 FC Active 清除。
当 CTO 变为活动状态时、电池的状态是什么?
请告诉我如何使用 CTO。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
bq78350-R1的 CTO 是充电时间的积分值。
在由 FC 停止充电的系统中、CTO 在持续充电时会在很长的时间内激活。
CTO 不会被 FC Active 清除。
当 CTO 变为活动状态时、电池的状态是什么?
请告诉我如何使用 CTO。
感谢 Matt 的回答。
我不太理解 CTO 的目的。
如果电荷在未放电的情况下持续很长时间、则 CTO 变为激活状态、放电 FET 打开(即使 FC 处于激活状态)。
FC 处于非活动状态、连接到系统进行充电、并且长时间保持此状态、我认为 CTO 已处于活动状态。
这种情况似乎很常见。
当 CTO 变为活动状态时、已连接的电池假设处于哪种状态?
您是否了解 bq78350-R1认为 CTO 的用途?
感谢您的礼貌解释。
我知道 CTO 是过充电保护之一。
在我们的系统中、我们停止在 FC 充电。
在系统可以长时间充电的状态下操作系统时、CTO 工作、FET 打开。
(__LW_AT__我想知道它是否会长时间放电)
此时、它异常停止并停止是一个问题。
您是否能认为即使 CTO 变为活动状态、电池仍处于正常状态?
在我们的系统中、我们正在考虑使 CTO 无法运行。
(__LW_AT__、因为 BQ78350-R1具有检测许多其他异常的功能。)
是否有任何方法可以清除 CTO 在 FC 中的时间计数?
(或、如何在 CTO 工作模式下不打开 FET)