This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:Cin 的电容器选择

Guru**** 2811925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801001/tps5430-capacitor-selection-for-cin

器件型号:TPS5430

大家好、

根据数据表、建议为 Cin 使用4.7uF~10uF 电容器。 客户在多种应用中使用此器   件的输入电压为24V、但他们当前用于 Cin 的电容器将为 NRND、并且他们的公共电容器中没有满足上述要求的电容器。 在这种情况下、您能否提供以下答案?

1.当在 输入电压为24V 时为 Cin 使用 OS-CON +陶瓷电容器(小尺寸)时 、客户应保留的最坏电容是什么?

2.在 上述用例中、铝电解电容器+陶瓷电容器(小电容)是否可用于 Cin?

谢谢、此致、

6月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、

    本应用手册讨论了如何根据输入纹波电流选择输入电容器:

    www.ti.com/.../slyt670.pdf

    可以使用混合电容、但您将需要一个靠近 IC 的大容量陶瓷电容器。 此外、电解电容器在用作输入端的初级电容器时、应具有低 ESR (几十 m Ω 范围内)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn-San、

    感谢您的回答。 当在输入电压为24V 时为 Cin 使用 OS-CON +小尺寸陶瓷电容器时、建议的容量是否仍然为4.7~10uF?

    此致、

    6月   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn-San、

    可以给我任何建议或意见吗?

    此致、

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、

    是的、对于 ESR 输入电容器、建议保持不变。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn-San、

    明白了、谢谢!

    此致、
    6月