This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089EVM-742:负载下的 Vout 压降

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803692/tps61089evm-742-vout-droop-under-load

器件型号:TPS61089EVM-742
主题中讨论的其他器件:TPS61089

我将 TPS61089EVM 连接到现有板、以将锂聚合物电池升压到更高的电压、从而驱动扬声器。 本设计中使用的六个8Ω Ω 扬声器由使用 PWM 信号控制的半桥驱动。 为了进行测试、我使用的是工作台电源、而不是锂聚合物电池。 TPS61089的输出连接到 VHAP 电源网、如下面的原理图片段所示:

如果我使用相同的波形驱动所有六个扬声器、我会偶尔遇到 TPS61089EVM 输出的突降。 已针对6.1V 输出对 R1-R3电阻器进行了返工、但在其他情况下保持不变(电流限制、开关频率等)。 示波器捕获如下、黄色表示 TPS61089输出、保险丝卡片表示工作台电源输入:

无输出电压"DIS"时的波形回放:

输出电压为"DIS"时的波形回放:

我在1.1A 左右测量了输入电源电流峰值、远低于 TPS61089EVM 的默认8.1A 电流限制和工作台电源的3A 电流限制、并且未观察到输入电源电压出现相当大的骤降。 导致这些下降的原因是什么?我可以做些什么来防止它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    所有扬声器(所有六个具有相同波形的扬声器)均打开时的最大负载电流是多少?