This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138HSFBEVM-029:如何对基于 UCD3138的全桥硬开关电源实现短路断续保护

Guru**** 2608905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138HSFBEVM-029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802188/ucd3138hsfbevm-029-how-to-achieve-short-circuit-hiccup-protection-of-ucd3138-based-full-bridge-hard-switching-power-supply

器件型号:UCD3138HSFBEVM-029
主题中讨论的其他器件:UCD3138

您好,

我最近在 UCD3138的全桥硬开关开发板的基础上制造了一个电源。

我希望在输出短路时实现打鼾保护。 移除短路后、电源会自动正常启动。

如何设计软件和硬件?

是否有相应的参考文档?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该文档显示了开发板短路保护的波形、但未指定如何设计软件和硬件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将需要电流分流器来感测输出电流。 当发生短路时、它将触发过流保护并关闭 PWM 信号、然后在一段时间后重新启动电源。 此功能在 UCD3138HSFBEVM-029源代码中实现、请下载并查看代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    短路故障消除或需要手动重启后、电源是否会自动恢复?
    我想实现自动恢复功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它将自动重新启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。