This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:bq40z60未充电[ACFET]= 1安培;[DSG]= 1安培;[CHGSTAT]= 0始终

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802030/bq40z60evm-578-bq40z60-not-charging-acfet-1-dsg-1-chgstat-0-always

器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60

我一直在尝试使用 bq40z60 EVM 板以3.7V 的标称电压为2节锂离子电池充电、但没有结果。

[ACFET]始终为1

[DSG]始终为1

[CHGSTAT]始终为1

[MaxError]始终为100%

我启用了所有 FET、同时启用了 CHGR。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh
    否、您没有启用 FET。 xdsg 标志被置位意味着放电 FET 被关闭并且您有一个 CUV 条件。 观察电池电压、您的电池高度不平衡。 一个为2736mV、另一个为3649mV。 您是否为电量监测计配置了正确的电池节数?
    您是否遵循了 EVM 用户手册中的说明?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。我遵循了用户手册中的所有说明。我尝试在连接了负载和充电器的情况下检查电源路径管理。它从电池单元持续获取电流、直到达到 CUV、 从充电器获取零电流时、设置了 XDSG 并停止了 DSG。在整个过程中、设置了 ACFET 并设置了 CHGR_EN。还启用了电池平衡、因此我不了解电池是如何变得不平衡的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池平衡在放电期间不起作用。 它仅在充电和休息期间工作。  您将充电电流设置为什么。 请注意、如果您连接了负载、如果负载消耗大于充电器电流、 电池不会充电、而是 负载 将获得整个电流、如果充电器无法提供负载所需的电流、电池将为负载提供补充电流。

    您是否为正确的电池数配置了电量监测计? 您正在使用多少节串联电池? 您是否按照以下应用手册正确配置了充电电压:

    http://www.ti.com/lit/an/slua750/slua750.pdf

    谢谢

    Onyx