This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:TPS92692是否可以配置低侧电流感应电阻器?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803687/tps92691-can-tps92692-be-configured-with-a-low-side-current-sense-resistor

器件型号:TPS92691
主题中讨论的其他器件:TPS92692

TPS92692是否可以配置低侧电流感应电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

     您对 TPS92691或 TPS92692有何疑问?

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是 TPS92692。  我在数据表的第1页看到 TPS92691可配置为低侧电流感应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    TPS92692可配置为低侧感应、但 PWM'ing FET 驱动器将不工作、因为我们使用 CSP 作为驱动调光 PWM'FET PDRV 的电源。 因此、如果您计划使用 PWM 调光、这是不可能的。 另一个问题是斜率补偿也取决于 CSP 反馈、需要根据拓扑和设计确定斜率补偿。

    您为什么要进行低侧感应? 这样、您的意思是电阻器相对于 GND 以及拓扑。

    但斯克图安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我是说 CSn 将接地、而 CSP 将连接到 LED 灯串的末端。 这将用于升压配置。 我想使用低侧感应、以便能够根据应用手册 SLVA471调整电流。 或者、在 Iadj 上施加电压是否与应用手册中概述的方法一样准确地控制电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    维克多

    控制电流的最佳方法是使用应用手册中所述的 Iadj。

    谢谢 Tuan