This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:温度范围和热敏电阻设置

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803320/bq24616-temperature-range-and-thermistor-settings

器件型号:BQ24616

您好!

bq24616数据表中的充电温度范围为0C 至60C、充电电流在0C 至10C 之间下降至50%。 我的电池只能在0°C 至45°C 的温度范围内充电。 如果我将最高温度设置为45C、充电电流是否仍会在0C 至10C 之间下降至50%(2000mA/2 = 1000mA)?

 

电池数据表规定电池在0°C 至10°C 之间以0.35C (0.35 x 4400mA = 1540mA)的温度充电。 我将最大范围更改为45C。 我担心、在0至10°C 的温度范围内、充电电流下降50%。 如果是、则在电池的额定范围内、2000mA 的充电电流不会降至1540mA 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    夏兰、您好!
    当查看 BQ24616调节充电电流或充电电压的温度范围时、您需要关注数据表 EC 表中的 VT1、VT2、VT3、VT4、VT5。 所有这些范围都对应于 VREF (3.3V)的1%电压。 这些与 VREF 相关的阈值不能更改、也不能内置到充电器中、并根据 JEITA 充电标准执行功能。 根据您的 TOT 和 TCOLD 计算结果、您将获得 RT1和 RT2值(取决于您的热敏电阻数据表 RTHOT 和 RTCOLD)、然后您可以计算电压 VT2并查看对应的温度、 低于该值时、您的充电器将调节50%的 ICHG。 如果对电池数据表不满足这些值、则需要使用外部逻辑来配置温度窗口。