This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28722:计量应用需要+15V/1A 非隔离式交流/直流转换器

Guru**** 2797585 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801315/ucc28722-need-15v-1a-non-isolated-ac-dc-converter-for-metering-applications

器件型号:UCC28722

您好!

我们正在寻找+15V/1A 非隔离式交流/直流电源。 使用 Webench、我无法获得非隔离式设计(未使用变压器)。 您能为我们提供帮助吗? 我们的要求如下:

  • 输入- 85V (最小值)至440 (最大值)交流
  • 交流输入频率- 50Hz
  • 输出(非隔离式)- 15V、0.8A 至1A  
  • 应用-计量

此外、我们还将 PMP10833 15V 输出电压、1A 输出电流、交流/直流降压转换器参考设计用于我们的应用。 以下是相同的链接:

对于计量、我们将把输入交流的线路(相位)作为参考接地。 由于使用了桥式整流器、因此在这里似乎无法实现。 那么、请告诉我们如何将电源用于计量应用? 或者,我们是否可以使用简单的二极管+电容器代替桥式整流器进行交流/直流转换?  

或者、请建议我们使用 UCC28722进行替代  

急切地等待您的回复。

此致、
Kamesh Lakhwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否澄清一下您说的话"对于计量、我们将输入交流线路(相位)作为参考接地"? 您的设计是否具有桥式整流器? 您能否绘制以显示您的参考接地在哪里以及转换器如何连接到输出和输入?

    如果您的应用需要桥式整流器负极端子以外的参考点、则可能需要具有隔离式输出。 我不清楚您需要什么、因此请通过 Draw 来显示您的交流输入、桥式整流器在哪里、输出在哪里、以便帮助您阐明自己的需求并帮助您根据我们的建议确定要做什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将关闭此主题、因为您没有回复。 如果您需要进一步的支持、请打开一个新主题。