This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28631:VDD 电压在两个电压之间呈三倍变化。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801087/ucc28631-the-vdd-voltage-has-been-changing-triangularly-between-two-voltages

器件型号:UCC28631

我有很多 ucc28631。它们的波形具有不同的峰值和谷值。它们是:

15V 和5V

10.6V 和5V:

12.6V 和5V:

我无法从数据表中找到说明。您能告诉我芯片现在的状态是什么?ucc28631有什么问题?

原理图如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些波形是什么? 您需要标记每个波形并描述测量位置和运行条件、同时使用示波器通道标度标记每个波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄宏好、
    这是电源接通时 VDD 引脚(引脚6)的波形。它们显示的三角波在5V 和15V 或10.6V 和5V 或12.6V 和5V 之间变化。详细波形如上所示。
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它看起来 VDD 不能保持高于工作电平。 检查您的偏置绕组和故障条件、以找出导致 VDD 下降的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将关闭此主题、因为您没有回复。 如果您需要进一步的支持、请打开一个新主题。