This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25882:关于操作。

Guru**** 2554510 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25882, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803346/bq25882-about-operation

器件型号:BQ25882
主题中讨论的其他器件: TUSB320

你(们)好。

我想知道一些操作。

您能给我关于 BQ25882的建议吗?

1、不能使用 C 型、因为无法检测到 cc 端子。

  正确吗?

  我认为它需要"TUSB320"之类的 Type-C 控制器。

我们希望输出5.6V 电压。 我们如何才能实现?

  它需要降压稳压器吗?

是否可以在不使用 BATP 和 BATN 的情况下使用它。

  请告诉我们未使用案例的问题和终端处理。

  我们在另一个电路中使用电池、并且有一个保护电路。

4.我们希望控制充电的开始或停止。

  我认为它可以通过寄存器进行控制。

  请告诉我们、我们在控制时是否有任何备注?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    对于1、IC 无法直接与 USB Type C 通信。您将需要 TUSB320等器件。
    关于2、在电池电量耗尽时、SYS 输出可设置为最小电压(最小6.0V)、但它将随电池充电而变化。 因此、您将需要一个遵循 SYS 的降压稳压器来提供5.6V 输出。
    关于3、必须连接 BATP 和 BATN。 理想情况下、您将其连接至靠近电池正极端子和负极端子的位置。 如果您无法执行此操作、则将其 BATP=BAT 和 BATN=GND 连接到充电器 IC 附近。 这将导致 CV (锥形)模式下的充电时间稍长。
    关于4、您可以使用充电使能寄存器位或/CE 引脚(碰撞)来控制充电。 该位/引脚仅禁用流入电池的充电电流。 对于补充模式、它不会阻止电流从电池流向 SYS。 它也不会关闭升压转换器、此转换器将继续为 SYS 上的任何负载供电。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff。

    感谢您的回复。
    我了解 NO1到 NO3。

    关于4、如何控制充电电流和电压?
    如果没有、您是否有可满足我需求的2节电池器件?

    此致。
    Kengo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kengo、

    您可以通过 I2C 写入或使用/CE 引脚使用 CE 寄存器位(REG06h-B3)来启动/停止充电电流。 您也可以使用它们各自的寄存器位来更改充电电流(REG01h)和充电电压(REG00h)和最小系统电压(REG07h-B3:0)。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff。

    非常感谢您的快速响应。
    很抱歉、未能牢固阅读数据表...

    我明白了。

    此致。
    Kengo。