This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:当我运行 GPCCHEM 工具时、返回的大部分化学成分不正确。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800232/bq27542-g1-when-i-run-the-gpcchem-tool-the-majority-of-the-chemistry-returned-are-incorrect

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMGPCRB

因此、我为当前电池获取了一些不同的数据集、该列表中的4/5填充了错误的化学成分。 这是否是预期的结果? 我是否应该使用具有最低 DOD 误差的化学类型电池? 根据化学 ID 表、具有最低 DOD 误差的条目几乎是我们电池容量的10倍。 这是否会导致问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Tyler

    是的、使用具有最小 DoD 错误的 ID。 监测计将学习 Qmax 和电阻。 这就是学习周期的目的

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DOD 误差最小的条目是错误的化学成分。 我有一个 LiCoO2 (碳-11)电池、它报告一个 LiMn2O4 (Co、Ni)。 它是否能够在错误的化学类型下正常工作? 这似乎充其量是可疑的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然建议您使用 GPCCHEM 工具。 确保测试精度。 GPCCHEM 工具尝试匹配最近的电池配置文件、而不是通过标签。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否经常从 TI Chem ID 工具中获取错误的化学物质?

    因此、您建议只使用错误的化学成分对其进行编程、并测试它是否起作用? 我今天将尝试一下、看看会发生什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    结果非常糟糕。 在0C 下运行放电测试会导致 SOC 错误地报告95%、然后由于内部电池电阻较高而在任何负载下下降至0%。 运行并应用 GPCRA 和 GPCRB 工具的结果后、监测计的行为似乎没有什么不同。 这令人沮丧。 从 GPCRB 工具可以看到 RB 表与 DOD。 能否有人给我提供正确的方程式、以便在当前温度下获得电池电阻。 根据本文档: www.ti.com/.../slua450.pdf :R = Ra x exp (RB x T)),但这似乎不正确,因为这意味着电阻随温度升高而增加,据我所知,这是不正确的。 请帮助我尝试让此监测计工作一个月、它似乎没有达到 TI 宣传的效果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Tyler
    获取 chem id 后、务必执行学习周期、以便监测计学习 Qmax 和 RA 表。 这就是允许您使用容量不同或来自您的电池的化学 ID 的原因。 该工具只是匹配的是 OCV 表、它确实是您需要匹配的参数、因为电池容量和电阻等其他参数将会学习到。

    谢谢
    Onyx