This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z80A-V110:bqEVSW v0.9.92和#39;类型不匹配#39;运行时错误

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQ20Z80
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800694/bq20z80a-v110-bqevsw-v0-9-92-type-mismatch-runtime-error

器件型号:BQ20Z80A-V110
主题中讨论的其他器件:BQEVSWbq20z80BQ20Z90BQ20Z95

 尊敬的支持人员:

 使用 bqEVSW v0.9.92查看 bq20z80 v1.10的 DataFlash 参数时、一旦打开 DataFlash 的"Calibration"页面、ME 就会遇到'type mismatch'运行时错误。

 导出的 GG 文件在[Calibration]子类中被截断。

 这个问题看起来与 这里所描述的完全一样,但不清楚它是否在那里得到了解决。

 如果您使用 bq20z90或 bq20z95电量监测计、则没有任何与校准页面相关的问题。 GG 导出工作正常。

 那么、您能否就此提供解决方案建议。

 提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Igor
    当您启动 bqEVSW 时、是否会自动检测到器件? 这是刚刚开始发生的情况、还是以这种方式对该器件有疑问?

    如果未自动检测到器件、而是出现提示屏幕、提示您选择监测计、则您可能使用了错误的软件并安装了正确的软件。

    您还可以验证您使用的 smbus 适配器的版本及其固件
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 Onyx、

    以下是其他详细信息

    1.是的,设备自动检测到,没有提示选择设备。
    2.如果连接了 bq20z80 v1.10、则每次都会出现此问题、即自开始。
    我使用的其他器件从未出现过此问题、例如 bq20z90 v1.50、bq20z95 v1.50。
    3. EV2300具有 v3.1r 固件版本。

    我认为与配置配置文件 bq20z80_1_10.encr 相关的问题
    您能否共享最新版本的 encr 配置。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq20z80_5F00_v110.encrHiIgor

    该器件是 NRND。 为什么您仍在使用它。

    请参见随附的