This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:我们是否可以支持+/-15V 输出电压(Iout 100mA)解决方案?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, TPS62143, LM5160, PMP10733, PTN04050C, LMZ34002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802654/tps65131-may-we-have-support---15vout-iout-100ma-soultion

器件型号:TPS65131
主题中讨论的其他器件: TPS62143LM5160PMP10733PTN04050CLMZ34002

你(们)好,先生  

我的客户输入电压可以是5V 或9V。

请求 Vout 为+/- 15V Iout 100mA。 我们可以提出解决方案吗?

另一个请求是  输入电压可以是5V 或9V。

请求输出电压为+/- 40V 输出电流100mA。

                 令人很烦

                                           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在5月22日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    感谢您的提问、有许多方法可以实现预期的结果。

    以下是一些可能性。

    第一个设计:VIN 可以是5V 或9V、Vout 为+/- 15V Iout 100mA。
    TPS65131可满足以下要求:
    5V 输入、+-15V 输出、100mA 输出电流

    将降压转换器放在 TPS65131的前面、以允许在9V 电压下运行
    TPS62143 3.0-17V 输入电压、2A 输出电流、同步降压。
    100%占空比模式、因此这将允许 Vin = 5V 和 Vout = 5V。
    这将为 TPS65131提供5V 或9V 输入电压。

    这是一个符合5Vin、+-15Vout、100mA Iout 规格的参考设计。
    http://www.ti.com/tool/PMP10733

           5V 至20V 输入电压、+/-15V @150mA 输出电流、总输出功率为4.5W
    PMP10733在 Fly-Buck-Boost 拓扑中使用 LM5160、初级侧设置为负电压。  将初级侧设置为负电压会降低变压器的匝数比,从而实现更好的线路和负载调节。  初级电压和次级电压分别设置为负15V 和正15V。  初级和次级电源轨上的最大工作电流设置为150mA。  开关频率设置为200kHz。


    从模块的角度来看、这些是选择:
    PTN04050C 12W、3.3/5V 输入、宽输出、可调节升压转换器
    5Vin、+15Vout 最大值、250mA

    采用 QFN 封装且具有4.5V 至40V 输入的 LMZ34002 15W 负输出电源模块
    输入电压为4.5V 至40V、输出电压为-17V 可调节、输出电流为100mA



    第二个设计:输入电压为5V 或9V、输出电压为+/- 40V、输出电流为100mA。  
               2x4W=10W 输入、效率为80%;10W 5Vin = 2A

    这需要是一个分立式设计。
    两个单级转换器、一个转换+40V、另一个转换-40V。
    您可以将第二个设计作为双输出反激式器件、但我找不到任何要转发的参考设计。

    这里有2种 Webench 设计,还有许多其他 IC 也可以满足需求。

      您可以单击该链接并根据需要进行修改。

    LM5088MH-2/NOPB 4.5V-9V 至-40.0V @ 0.1A
    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=B6437D55E80DD648


    LM3478MMX/NOPB 5V-9V 至40.0V @ 0.1A
    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=B2CDF7859C942FA4

    感谢您对上述建议的评论。