This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:充电控制器在连接电池时裸片

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798004/bq24600-charge-controller-dies-while-connecting-battery

器件型号:bq24600

您好!

我目前对充电器板设计感到绝望。  

第一个 I 连接:电源=>充电器板=> BMS =>电池(6节10Ah)

结果:充电电流为300mA、而调整后的电流为3A;BQ24600非常热。
但 PG 指示灯闪烁、状态指示灯亮起。

然后、我决定拆除 BMS (可能是问题所在)并直接连接电池(移除电源)。

Short Bang 和 BQ24600已死亡。

我很困惑、我不知道如何搜索错误-现在没有时间确保... 我认为电路中没有错误-可能是 PCB 设计不良?

希望有人有一个想法。

在这里我的 Eagle-Files:

e2e.ti.com/.../0447.Charger.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    当您观察到300mA 充电电流时、测得的 VCC 和 SRN 是多少? 您能否使用 PH、SRN、VCC、充电电流进行示波器捕获? 由于电压下降、充电器可能处于睡眠模式、并导致 PG 和 STAT 灯闪烁。 我正在查看原理图和布局、并将尽快返回给您并提供评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    我很难仔细研究这种安排,我无法从中得出明确的结论。 您是否能够执行上述测试? 确保按照第10节中的说明进行操作。 数据表的布局指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    我们一段时间没有收到您的反馈、并假设您能够解决您的问题。 如果不能随意打开一个新线程。