This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN1402065的 SCL/SDA 引脚电容

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20, TPS544C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803291/scl-sda-pin-capacitance-of-sn1402065

主题中讨论的其他器件:SN1402065TPS544B20TPS544C20

您好!

有人可以帮助为 SN1402065提供 SCL/SDA 的输入电容吗?

它是一款具有 PMBus 的 SWIFT 转换器。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    基本器件型号是什么? 我直到明天才能查找 SN 器件型号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速回复。 我找到了我感兴趣的转换器的 MPN 编号。 希望这些帮助。

    1. MPN:TPS544B20RVFR
    2. MPN:TPS544C20RVF
    3. MPN:SN1402065RVE

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们没有现成的数据。 我最近研究了一个类似的器件、发现它是1到5pF。 对于您列表中的那些器件、PMBus IP 应基本相同(重复使用)。 当然、TPS544B20和 TPS544C20将是相同的。