This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B20:TPS544B20引脚 Addr0和 Addr01电阻精度问题。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803524/tps544b20-tps544b20-pin-addr0-and-addr01-the-problem-of-resistance-accuracy

器件型号:TPS544B20

TPS544B20引脚 ADDR0和 ADDR01数据表中的电阻精度为1%、因为公司无法使用17.8K/24.4K 电阻、因此我只能使用5%的精密电阻、17.8至17K 或18K 的整数电阻。 可以确认一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    TPS544B20的 ADDR 功能设计为使用数据表表4中列出的特定电阻器、容差为1%。  如果使用具有最接近值的单个 E24 5%电阻器、则可能会使最差情况超出范围或与其他地址重叠。  使用两个串联的电阻器可能会降低风险、因为您能够更接近(有时精确)表4值、并且 ADDR 设定电流的容差不太可能、并且两个电阻器值都处于相同的极端情况、 但仍有可能出现错误。