This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:关于控制器输入电压引脚的正确设计

Guru**** 2770685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53679, TPS53622, TPS53659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803407/tps53679-about-the-correct-design-of-the-controller-vin-pin

器件型号:TPS53679
主题中讨论的其他器件: TPS53622TPS53659

您好、BU、

我是否可以知道、如果我添加磁珠(输入电感器)进行设计、控制器 Vin 引脚需要位于磁珠前面或磁珠后面。 就像 TPS53679、TPS53659、TPS53622…

  

JET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jet、

    对于不需要输入电流感应的应用、建议在磁珠/电感器(P12V)之前将引脚11/12连接在一起。

    谢谢、
    Chasel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chasel、

    因此、如果在焊珠之后连接、它会产生什么影响?

    JET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jet、

    只要控制器 GND (散热焊盘)直接通过 GND 过孔(最低阻抗)连接到系统 GND (大部分时间为第2层)、并且引脚11/12 直接从输入大容量电容器(更稳定的 VIN)连接、它就不应产生任何影响。  我们建议将引脚11/12连接到焊珠/电感器之前的平面、目的是将产生的噪声(pstageVin 平面上的 dv/dt 较高)隔离到控制器。 引脚11/12上注入的更多噪声可能会导致更高的抖动、但是、这在很大程度上取决于布局。
     
    谢谢。
    Chasel