This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 喘振挡块

Guru**** 2554970 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800571/surge-stopper

主题中讨论的其他器件:LM5069

您好!

您是否具有与 LT4363浪涌挡块(抑制器)等效的部件?

谢谢、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

     使用 TI.com https://bomcross.ti.com/en/上的交叉参考工具 ,您将看到 LM5069是一款类似的器件: http://www.ti.com/product/LM5069  。

    我希望这能满足您的需求并超出您的期望。

    在您的服务中、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Leonard、

    很抱歉、但我要尝试交叉的部分是 LT4366。 您是否有任何等效器件?

    谢谢、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    最大值是多少 瞬态输入电压?
    LM5069可用于钳制输入瞬态电压。 请访问 www.ti.com/.../snva683.pdf 并告知我。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    瞬态电压可能超过200V 或更高。 LM5069无法处理这种瞬态、因为它超出了最大值
    建议的输入电压。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    瞬态间隔是多少? 它是否符合汽车未抑制负载突降要求?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    瞬态通常在加电序列期间发生、但在频率较低的情况下、可能会在之后的任何时间发生。 它用于专门用于玻璃制造的工业应用。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您提供详细信息。 我们无法满足您的要求。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    如果您有任何问题、请告诉我、否则请在解决后关闭此主题。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我要关闭此主题。 如果您有任何疑问、请随时重新打开(或发布新帖子)。

    此致、
    Rakesh