This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:TPS25200输入过压规格

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200, TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801817/tps25200-tps25200-input-overvoltage-spec

器件型号:TPS25200
主题中讨论的其他器件: TPS25942A

大家好、  

我的客户正在评估 TPS25200。 正常输入电压为5V。 但最大瞬态输入电压可高达21V。 我注意 到、在我们的 TPS25200数据表中、最大输入电压范围为20V、它可以将内部 MOS 从 Vin=7.6V 关闭到 Vin=20V。

但我只想向您核实、当输入电压为21V 时、TPS25200是否会损坏? 如果在21V 输入条件下损坏、则当器件损坏时、内部 MOS 将会开路或短路? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    什么是应用用例、最大负载电流?

    内部 MOS 短路故障。 建议将瞬态电压保持在20V 以内。 器件输入端的 TVS 二极管有助于钳制瞬态电压。
    TPS25942A 可在10ms 瞬态条件下支持高达22V 的电压。 您能否与客户核实一下。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    您是否从客户那里获得了任何更新?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    一旦您从客户处获得信息、请随时重新打开该主题。 我暂时关闭它。

    此致、
    Rakesh