This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:当 IC 使用纽扣电池进入关断模式时不会复位的寄存器

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803393/tps65218d0-registers-which-are-not-reset-when-ic-enters-off-mode-with-coin-cell-battery

器件型号:TPS65218D0

大家好、

TPS65218D0 可能 具有 一些寄存器、当 IC 进入纽扣电池应用关闭模式时、这些寄存器不会复位。 一个是状态寄存器的 FSEAL 位。
 Q1:当 IC 进入纽扣电池应用关断模式时、是否有任何其他位或寄存器未复位?

在 OFF 模式、SUSPEND 状态、RESET 状态或 VIN_BIAS < VUVLO 条件下、上述寄存器以外的其他寄存器均复位为默认值。
 Q2:是否有任何其他重置电阻器的模式/状态/条件?
 Q3:VIN_BIAS 的 VUVLO (UVLO 阈值)电压是多少?
        数据表仅显示 VUVLO 迟滞、200mV 或400mV。

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼诺米亚-圣、
    我已将您的问题转发给我们的产品专家。 您应该很快听到别人的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼诺米亚-圣、

    [引用 USER="Koshi Ninomiya"] Q1:当 IC 进入纽扣电池应用关断模式时、是否有任何其他位或寄存器未复位?

    当纽扣电池是唯一的电源时、FSEAL 位的作用是使 DCDC5/6保持打开。 当主电源 VIN_xxxx 被移除时、此位不能被复位、或者 FSEAL 的特性将不能正常工作。 这是正常操作中唯一不复位的位。 如果将 TPS65218D0器件重新编程为不同的默认值、则状态寄存器的位6将始终为1b、因为 EEPROM 不同于出厂设置。

    [引用 user="Koshi Ninomiya"] Q2:是否有任何其他重置电阻器的模式/状态/条件?

    请参阅图5-34。  TPS65218D0数据表第47页的工作模式图、列出了使寄存器复位为默认值的每个状态机转换。

    [引用 USER="Koshi Ninomiya"] Q3:VIN_BIAS 的 VUVLO (UVLO 阈值)是多少电压?[/引用]

    请参阅 数据表第63页的5.6.4.12 CONFIG1寄存器、其中显示使用寄存器的1..0位可以将 UVLO 设置为2.75V、2.95V、3.25V 或3.35V、默认设置为 UVLO[1.0.0]= 00b = 2.75V