This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L-N:电源管理论坛

Guru**** 2505955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317L-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802567/lm317l-n-power-management-forum

器件型号:LM317L-N

大家好、LDO 支持团队

LM317L-N 在数据表中定义了最小负载电流、具体取决于(输入电压-输出电压)。 如果实际负载电流低于最小负载电流、会发生什么情况?

我想知道为什么 LM317L-N 定义了最小负载电流。

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    如果负载电流低于、则最小负载电流要求性能可能超出数据表中所示的性能。  此外、输出电压可能会增加。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    您的回复。

    数据表中提到 "调整引脚电流" 如下所示。

     "调整引脚电流"的最小值是多少? 该数据需要考虑输出电压的变化。

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamio、

    计算时应使用最大调整引脚电流、因为这将产生最大输出电压变化。 随着 Iadj 减小、Vout 公式中的最后一项(Iadj x R2)将变得可以忽略不计。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan

    我的客户需要了解最小调整电流、以便将 R1和 R2的总电阻配置为更高的值、因为他们的应用是由电池供电的移动设备。 请告知我 ATE 处配置的调整电流的最小限制器值。 是10uA 还是20uA?
    谢谢
    TAMIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    我们没有指定的最小调整引脚电流、因此无法提供。  您的电池寿命将受到最大调节引脚电流的限制;因此、我们建议使用提供的最大调节引脚电流。

    此外、图3提供了该电流如何随温度漂移:

    非常尊重、

    Ryan