This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:EN1=EN2=0V 时 VDDA 的行为

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803656/lm5143-q1-behavior-of-vdda-when-en1-en2-0v

器件型号:LM5143-Q1

当 EN1=EN2=0V 时、LM5143-Q1上的 VDDA 有何行为?

它是否保持启用状态、与 EN1和 EN2无关?  我认为是的、但希望确认。

根据我在数据表中可以看到的内容、假设 VDDA 用于配置器件、我假设它在 VCC 处于特定电平时启用、并且仅由 VCC 本身控制。

关闭 VDDA 的情况是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    VDDA 源自 VCC。 每个都有自己的 UVLO。 VCC 和 VDDA 在禁用时均为低电平、以最大程度地降低关断静态电流。

    Edit (编辑):Disable (禁用)是指 EN 引脚处于低电平时。

    此致、
    Tim