This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65912:TPS659122、为什么 LDO1和 LDO4限制寄存器是只读的?

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802727/tps65912-tps659122-why-ldo1-and-ldo4-limit-register-is-read-only

器件型号:TPS65912

您好!

遗憾的是、我无法更改每个 I2C 的限制寄存器值、但数据表显示这两个寄存器是可写的。

LDO1限制为0.925V、LDO4限制为2V、是否可以将这些寄存器更改为不同的值?

谢谢、

Bouz Al Asal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Al Asal、

    这些电压显示为 TPS659121 (前两行)、而不是 TPS659122 (后两行)。 在产品专家处进行确认。

    MAX_SEL 寄存器状态说明"如果 MAX_SEL 设置为0x00或0x3F 的任何其他值、则该寄存器设置为只读。"

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    感谢您的回答。

    其他寄存器的默认值适用于 TPS659122。 "例如、DCDC1_LIMIT"。

    只有 LDO 1和 LDO 4的限值寄存器的默认值是错误的。

    此致、
    Bouz Al Asal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bouz Al Asal、
    您使用的确切器件型号是什么? 请参阅数据表第63页的"7.28.1寄存器格式"部分、该部分为您提供了有关寄存器访问的清晰图片。
    如果您有更多问题、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    我使用 TPS659122YFFR。

    根据数据表、TPS659122的 LDO1_LIMIT 和 LDO4_LIMIT 寄存器默认值必须为0x3F (RW)。
    但遗憾的是、这些值不同。
    实际默认值为:(通过 I2C 读取)
    LDO1_LIMIT:0x5
    LDO4_LIMIT:0x28
    LDO1限制为0.925V、LDO4限制为2V。


    由于默认值不是0或0x3f、因此这些寄存器是只读的。


    此致、
    Bouz Al Asal

    根据数据表、TPS659122的 LDO1_LIMIT 和 LDO4_LIMIT 寄存器默认值必须为0x3F (RW)。
    但遗憾的是、这些值不同
    实际默认值为:(通过 I2C 读取)
    LDO1_LIMIT:0x5
    LDO4_LIMIT:0x28
    LDO1限制为0.925V、LDO4限制为2V。
     
    我们需要在 LDO 上使用2.5伏电压、在 LDO 4上使用3.3V 电压
     
    由于默认值不是0或0x3f、因此这些寄存器是只读的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bouz Al Asal、
    您正在使用的设备似乎已从默认设置更改。 如果在 LDO1上确实需要2.5V 电压、在 LDO4上需要3.3V 电压、则可以购买具有默认设置的全新器件、并将其从默认设置中更改一次。