This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24401:12V 镍氢电池

Guru**** 2407500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802901/bq24401-12v-nimh-battery

器件型号:BQ24401

你(们)好,先生  

我可以将 BQ24401用于12V 镍氢电池和0.3A 充电器电流吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    是的。 图7第10页中的电路有一个齐纳钳位、此钳位将 IC 的 VCC 钳制在少于其最大6V

    此致、
    Jeff