This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:PFC 过功率保护问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802955/ucd3138-questions-of-pfc-over-power-protect

器件型号:UCD3138

各位专家、您好!

我想知道如何在固件中实现 PFC 过功率保护,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Han
    不久将有一位专家会就此向您提供帮助。
    此致
    Cormac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请解释"过功率保护"。 PFC 没有输出电流传感器、因此  它不知道 输出功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bosheng:

    PFC 具有输入功率测量功能,因此我认为它可以在 PFC 级实施 OPP/OCP,请给我们一些想法和建议,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从未听说过 PFC 需要 OPP/OCP。 通常、PFC 仅需要 OVP 和 CBC。 请注意、输入电流是正弦波、不确定如何将其用于快速 OCP。 此问题与 TI 控制器无关、我们没有相关示例、 您可以在互联网上搜索以获取答案。