This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CSD18531Q5A:CSD18531Q5A HS SPICE 模型

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CSD18531Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802070/tina-spice-csd18531q5a-csd18531q5a-hs-spice-models

器件型号:CSD18531Q5A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的:

   您是否有 CSD18531Q5A  HS SPICE 模型、 客户机是否有一个在电机驱动电路上使用此 P/N 的机器人项目、是否需要 HS SPICE 模型、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mick、
    感谢您向客户推广 TI FET。 我不确定什么是 HS Spice。 我将向您发送朋友请求、然后通过私人消息向您发送此 FET 的未加密 PSpice 模型。 您的客户应该能够将其导入到他们的仿真中。 TI 不会在公共网站上发布未加密模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mick、
    只是跟进。 我向您发送了一个朋友请求。 接受后、我可以向您发送未加密的 PSpice。 如果您仍需要该模型、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    好的,我需要型号,谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mick、
    我已通过电子邮件向您发送了该模型。