This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:化学成分文件

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQ40Z50-R2, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802816/bq40z50-r2-chemistry-file

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQEVSWBQ20Z95BQSTUDIOGPCCHEM

您好!

我在过去对 bq20z95和 bqEVSW 使用过以下化学文件;

0401 K2能量:LFP26650P、K2能量:LFP18650P (1250mAh)

但是、即使我使用 sluc564fb.zip 进行更新(2019年5月10日)、0401似乎不可与 bq40z50-R2与 bqStudio 1.3.54.1 (2017年7月26日)配合使用。

是否可以通过某种方式使该文件可用?

我想我可以使用;

0442 K2能量:LFP26650EV (2700mAh)、但这是"能量"、而不是"功率"电池、可能不合适。

谢谢、

Jeremy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Jeremy
    我建议您将 bqstudio 更新为最新版本1.3.86、然后使用 chem 更新程序工具更新 chem id 数据库。
    然后使用 gpcchem 执行 chem id 标识,以标识单元格的近似匹配项。 这将使您启动并运行

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我已经尝试过此操作、但 K218650P 的化学文件仍然不可用。

    此外、1.3.54.1中提供的0442也已删除。

    如果可能、考虑到 TI 在开发实际文件时付出的努力、我不希望使用"密切匹配"代替实际文件。

    您是否可以提供一个包含18650P 的 chemdat 文件、我可以将该文件复制到 C:\ti\BatteryManagementStudio\chemry 文件夹中?

    谢谢、

    Jeremy。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy

    我不确定您尝试了什么、因为正如您在下面看到的、401出现了。 您需要搜索包含不支持涡轮模式2的化学 ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我不确定那里发生了什么-我以为我已经尝试了这个复选框。

    也许我需要在使用 zip 文件更新后重新启动 Battery Management Studio。

    无论如何、它现在已经启动并运行-感谢您的帮助。

    此致、

    Jeremy。